MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Conversión de formato

La conversión de formato le permite descomponer o combinar diferentes tipos de datos. Suele utilizarse cuando un emisor y un receptor no admiten el mismo formato de datos o cuando es necesario resolver requisitos especiales.

1a lógica

Función de canal

Conversión de formato

Función

2 × 1 bit → 1 × 2 bits

8 × 1 bit → 1 × 1 byte

1 × 1 byte → 1 × 2 bytes

2 × 1 byte → 1 × 2 bytes

2 × 2 bytes→ 1 × 4 bytes

1 × 1 byte → 8 × 1 bit

1 × 2 bytes → 2 × 1 byte

1 × 4 bytes→ 2 × 2 bytes

1 × 3 bytes → 3 × 1 byte

3 × 1 byte → 1 × 3 bytes

Aplicación básica

1 × 1 byte → 8 × 1 bit

Esta función puede utilizarse para descomponer la información orientada a bit enviada como 1 byte en bits individuales, por ejemplo:

  • Estado del controlador de los reguladores de temperatura ambiental

  • Estado de error de los grupos DALI y ECG


1 × 3 bytes → 3 × 1 byte

Convierte el valor combinado RGB de 3 bytes en tres valores separados de 1 byte para rojo, verde y azul.


3 × 1 byte → 1 × 3 bytes

Combina tres valores de 1 byte (rojo, verde, azul) en un valor combinado RGB de 3 bytes.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?