MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Conversion de format

Le convertisseur de format vous permet de décomposer ou de combiner différents types de données. Il est normalement utilisé lorsqu’un émetteur et un récepteur ne sont pas compatibles avec le même format de données ou lorsque vous devez répondre à des exigences spéciales.

1re logique

Fonction de canal

Conversion de format

Fonction

2 × 1 bit → 1 × 2 bits

8 × 1 bit → 1 × 1 octet

1 × 1 octet → 1 × 2 octets

2 × 1 octet → 1 × 2 octets

2 × 2 octets → 1 × 4 octets

1 × 1 octet → 8 × 1 bit

1 × 2 octets → 2 × 1 octet

1 × 4 octets → 2 × 2 octets

1 × 3 octets → 3 × 1 octet

3 × 1 octet → 1 × 3 octets

Application de base

1 × 1 octet → 8 × 1 bit

Cette fonction peut être utilisée pour décomposé une information travaillant par bits envoyée en tant que 1 octet à des bits individuels, par exemple :

  • État des contrôleurs de température ambiante

  • État de défaillance de groupes DALI et d’ECG


1 × 3 octets → 3 × 1 octet

Convertit la valeurs 3 octets RVB combinée en trois valeurs 1 octet séparées pour le rouge, le vert et le bleu.


3 × 1 octet → 1 × 3 octets

Combine trois valeurs 1 octet (rouge, vert, bleu) en une valeur 3 octets RVB combinée.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?