Controlador HVAC
El dispositivo integra la calefacción, la ventilación y el aire acondicionado en una climatización coherente y eficaz. Los valores de temperatura medidos en las habitaciones se registran y se suministran al control de calefacción/refrigeración y ventilación para generar la temperatura y la calidad del aire óptimas, utilizando aire fresco del exterior.
El módulo HVAC controla la temperatura ambiental y la ventilación.
|
Controlador HVAC Ajustes del controlador |
Controlador FCU |
Desbloquear |
|
|
Controlador de calefacción por suelo |
|||
|
Controlador de ventilación |
Apague el termostato antes de descargar el ETS, reiniciar o actualizar el micro USB. Esto evita que el sistema de HVAC sea activado por un sensor de temperatura incorporado no estabilizado.
El termostato se puede desactivar mediante el icono Encender/Apagar de la pantalla correspondiente. También se recomienda ajustar Encendido/apagado después de la descarga en APAGADO en el FCU y el controlador de calefacción por suelo en ETS antes de la descarga.
-
Controlador HVAC > Controlador FCU > Encendido/apagado después de la descarga > APAGADO
-
Controlador HVAC > Controlador de calefacción por suelo > Encendido/apagado después de la descarga > APAGADO