MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Chauffage

En mode chauffage, la température mesurée actuelle est comparée avec la température de consigne actuelle. Si la température mesurée est inférieure à la température de consigne, le contrôleur compense la différence en émettant une valeur de consigne différente de « 0 ».

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?