MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Calefacción

En el modo de regulación de la calefacción, se compara la temperatura real actual con la temperatura de consigna actual. Si la temperatura real está por debajo de la temperatura de consigna, esta diferencia de control se contrarresta emitiendo un valor de ajuste distinto a "0".

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?