MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Comportamiento de entrada/salida

El primer bloque de funciones se describe en conjunto, dado que los tres funcionamientos tienen los mismos parámetros y valores.

Comportamiento de entrada

Puede utilizar hasta 8 entradas (a – h). De forma predeterminada, todas las entradas están desconectadas.

Los telegramas de entrada pueden invertirse para cada entrada. Además, se puede asignar un valor fijo (0 o 1).

1a lógica

Función de canal

AND

Entrada a-h

Desconectado

Normal

Invertido

   

Valor predeterminado

0

1

Comportamiento de salida

Se pueden definir criterios para el comportamiento de envío en la salida.

1a lógica

El resultado está invertido

No/Sí

Leer valor de objeto de entrada tras volver la tensión de bus

No/Sí

   

Envío de salida cuando

Recepción de un nuevo telegrama (en la entrada)

Cada cambio de objeto de salida

   

Tiempo de retardo de envío: Base

Ninguno – 25 s

   

Factor: 1..255

1 -255

Si hace clic en para Leer valor de objeto de entrada tras volver la tensión de bus, el módulo lógico envía un telegrama de lectura a todas las entradas preguntando sus valores.

Si una o más entradas no responden, el bus sigue intentando recopilar las respuestas que faltan. La opción Envío de salida cuando permite establecer si la salida debe enviarse después de recibir un nuevo telegrama en la entrada o con cada cambio del objeto de salida.

Este ajuste es aconsejable si se espera una respuesta rápida (por ejemplo, alarma de mal tiempo en el actuador de persianas). Esta función también ayuda a evitar la sobrecarga del bus.

Ejemplo:

  • Un interruptor sensible a la luz enciende la iluminación automáticamente.

  • La luz se apaga entre las 23:00 y las 06:00.

  • Por la mañana, la luz se enciende a partir de las 06:00 cuando está oscuro.

  • Además, la luz puede encenderse durante 5 minutos en cualquier momento mediante un pulsador.

  • Se puede utilizar una función de luz continua para fines de mantenimiento.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?