MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Sensor de temperatura interno y externo

El dispositivo tiene un sensor de temperatura interna integrado. Sin embargo, también puede seleccionar un sensor externo que envíe valores al controlador a través del bus. A continuación, el bus evalúa la temperatura actual.

Función 1

Temperatura de indicador de la interfaz

Temperatura de consigna

 
 

Temperatura real

 
 

Referencia de temperatura ambiental desde

Sensor interno/interno

     

Periodo para solicitar el sensor externo

0 – 255 min

Puede establecer el intervalo de tiempo para que el dispositivo envíe una solicitud de lectura de temperatura a un sensor de temperatura externo (después de restablecer o programar el bus).

Todos los datos de temperatura anteriores se borran.

El dispositivo trabaja con los nuevos datos recibidos del bus durante el intervalo de tiempo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?