MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Funcionamiento en bucle

Con el Funcionamiento en bucle puede enviar valores de forma escalonada o sin escalonamientos. Hay dos modos, ajuste de paso fijo y valor predeterminado.

Ajustes exprés

Función

Funcionamiento en bucle

Pantalla 1

Nombre de la función

1– 8 caracteres (≤20 caracteres ingleses o 6 caracteres chinos)

Función 1

Vista previa de iconos

 
   

Icono de función

 
   

Color de la indicación del icono de función

Verde/blanco

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?