MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Mover las lamas

Arrastre la barra por la pantalla para subir o bajar la persiana y ajustar las lamas. Al soltar la barra, el proceso de desplazamiento se detiene (mediante el objeto Ajuste parada/lama).

La lama se mueve hacia arriba o hacia abajo mediante el objeto de 1 bit Arriba/abajo. Si el objeto Arriba/Abajo tiene el valor "1" (abajo), el valor tras la siguiente pulsación larga es "0" (arriba) y viceversa.

Con la función Posición de la persiana, además de abrir y cerrar, puede ajustar la posición de las cortinas/persianas a un valor determinado (de 0 a 100 %).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?