MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Funcionamiento múltiple

La función Funcionamiento múltiple le permite enviar hasta 4 objetos diferentes al mismo tiempo con accionando el botón una sola vez.

Puede definir los siguiente:

  • Distinción entre pulsación corta y larga

  • Reacción a funcionamiento breve/largo y pulsar/liberar

  • Número de objetos (1 – 4)

Funcionamiento múltiple es compatible con estas funciones de objeto:

  • Conmutación – Encender/Apagar: envía un telegrama en función de la configuración (Alternancia/Encender/Apagar)

  • Persiana – arriba/abajo – envía telegrama en función de la configuración

  • Activar/guardar escena – envía telegrama de activación/guardar escena (n.º 1 - n.º 64)

  • Porcentaje/valor sin signo – envía telegrama porcentual/en bruto

Cada función tiene la opción de activar o desactivar el envío (Sin reacción/Enviar valor).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?