MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Código PIN

Si activa la función de acceso a la pantalla, puede establecer una contraseña de seguridad de cuatro dígitos y seleccionar el valor del objeto de salida enviado al bus después de introducir la contraseña. Puede configurar el envío con retardo. Una vez introducida la contraseña correcta, el dispositivo cambia del salvapantallas al modo de funcionamiento normal.

La combinación de código PIN preestablecida es 1234. La interfaz USB se desactiva si se introduce un código PIN no válido (por ejemplo, 1234, 1111 o 2222).

Interfaz de usuario

Utilizar el código pin de acceso a la pantalla

Marcar (sí)

Ajuste de la contraseña

4 dígitos: 0 – 9

 

Tipo de objeto de salida con el código de pin de entrada

Ninguna reacción

1 bit (Encender/Apagar)

1 byte (control de escena): 1 – 64

1 byte: 0 – 255

1 byte: 0 – 100 %

   

Tiempo de retardo para el envío

0 – 255 s

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?