MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Pausa para cambiar dirección de lama

Para ajustar las lamas en la misma dirección de forma incremental, presione brevemente el botón varias veces hasta que alcance la posición deseada. Las lamas continuarán moviéndose en la misma dirección siempre y cuando pulse el botón dentro del tiempo de pausa ajustable.

Una vez transcurrido este tiempo de pausa, las lamas cambiarán su dirección de rotación.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?