MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Modo de reproducción

Para cada modo de reproducción se puede especificar los valores de salida y estado (rango 0 – 255). El valor de salida es el que se envía al actuador y el valor de estado es el visible en la pantalla (a través del objeto de grupo Modo de reproducción, estado).

Función 1

Modo de reproducción

Desbloquear

Reproducir en modo de ciclo único

Valor de salida para reproducir en modo de ciclo único (0 – 255)

Valor de estado para reproducir en modo de ciclo único (0 – 255)

 

Reproducir en modo ordenado

Valor de salida para reproducir en modo ordenado (0 – 255)

Valor de estado para reproducir en modo ordenado (0 – 255)

   

Reproducir en modo aleatorio

Valor de salida para reproducir en modo aleatorio (0 – 255)

Valor de estado para reproducir en modo aleatorio (0 – 255)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?