MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Posiciones de las lamas

La persiana se puede ajustar en diferentes ángulos de apertura. Sin embargo, el símbolo que representa la posición de lama no refleja el ángulo de apertura real.

La posición de lama que se alcanza con un determinado valor de posición dependerá de cada persiana en particular.

Existen persianas de lamas con un ángulo de apertura de 180° que se mueven hacia arriba y abajo cuando las lamas se colocan en vertical. Cuando el valor de posición es un 50 %, las lamas estarán en posición horizontal.

Otras persianas poseen un ángulo de apertura de 90° y se mueven hacia arriba cuando las lamas están colocadas en horizontal y hacia abajo cuando las lamas están colocadas en vertical.

Las persianas de lamas giran a la posición horizontal cuando poseen un valor del 0 % y a la posición entreabierta con un valor del 50 %.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?