MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Encendido/apagado después de la descarga/recuperación de tensión

Si falla la tensión del bus pero la fuente de alimentación está en marcha, el dispositivo sigue funcionando con normalidad y guarda los valores internos.

Si el fallo de alimentación supera el tiempo de reserva, el dispositivo se apaga de forma segura.

Una vez restablecida la alimentación, el dispositivo se reinicia.

Puede definir el estado de la función Control de temperatura ambiente en la recuperación de tensión y después de la descarga.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?