Función de aproximación
Si se aproxima a 12 cm del dispositivo, la Función de aproximación se activa. La pantalla se enciende y se apaga de nuevo una vez transcurrido el retardo de apagado.
La Función de aproximación está activada de forma predeterminada. Puede ajustar el activación de aproximación (predeterminado: sensor de proximidad integrado):
|
Aproximación |
La función de aproximación activada por |
Nunca Objeto salida de aproximación Objeto entrada de aproximación Objeto salida de aproximación u objeto de entrada de aproximación |
Valor: Nunca
La función está desactivada.
El indicador no se ve afectado.
Valor: Objeto entrada de aproximación
La función de aproximación es activada mediante el objeto Entrada de aproximación de 1 bit.
El objeto de aproximación tiene la misma función que el sensor de proximidad interno.
-
Un telegrama de encendido activa el estado Aproximación.
-
Un telegrama de apagado activa el estado Ninguna aproximación.
Valor: Objeto salida de aproximación
La función de aproximación es activada por el sensor de proximidad interno. El sensor interno envía una señal de 1 bit o de 1 byte al bus.
Los estados de Aproximación y No aproximación controlan el indicador de estado.
Valor: Objeto salida de aproximación u objeto de entrada de aproximación
La función de aproximación se activa mediante el sensor interno o el objeto Entrada externa.
El sensor y el objeto de aproximación están vinculados. El resultado del enlace responde a una operación OR.
Si el sensor de proximidad detecta No aproximación, envía un telegrama 0 al bus.