MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Atenuación RGB/W

La función Atenuación RGB/W es una función ampliada de atenuación para dispositivos KNX compatible con control de color.

El usuario activa el color de iluminación ajustado pulsando el botón (por ejemplo, a través de un actuador RGB/W KNX o una puerta de enlace DALI KNX).

En ETS se establece el valor RGB/W, se descarga la configuración en el dispositivo y se conecta a un botón específico.

Ajustes exprés

Función

Atenuación RGB

Atenuación RGBW

Pantalla 1

Nombre de la función

1– 8 caracteres (≤20 caracteres ingleses o 6 caracteres chinos)

Función 1

Tipo de datos de objeto

1 x 3 byte/3 x 1 byte

1 x 6 byte/4 x 1 byte

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?