MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Escena

Es posible que un dispositivo actúe como controlador de escenas. Envía un valor a cada canal que necesita ser controlado y puede recibir un comando de escena de otro dispositivo o módulo de grupo de escenas (véase Grupo de escenas).

Asigne un número (de 1 a 64) a la escena, póngale un nombre y seleccione un icono.

Ajustes exprés

Función

Escena

Pantalla 1

Nombre de la función

1– 8 caracteres (≤20 caracteres ingleses o 6 caracteres chinos)

Función 1

Vista previa de iconos

 
   

Icono de función

 
   

Color de la indicación del icono de función cuando el estado es ENCENDIDO

Verde/blanco

   

Color de la indicación del icono de función cuando el estado es APAGADO

Verde/blanco

   

Número de escena

1 – 64

   

Escena de almacenamiento mediante pulsación larga

Activar/desactivar

   

Objeto con información de estado

Activar/desactivar

Puede configurar una pulsación larga del botón (≥ 2 s) para iniciar un comando de guardar escena. Esto almacena la configuración actual en la escena.

Hay dos maneras de configurar la información de estado:

  1. Información simple: El usuario recibe información sobre la escena cuando pulsa el botón. El actuador se mantiene al margen.

  2. El estado del actuador se vincula con la información de estado de los iconos: El estado del icono y el estado del actuador están sincronizados.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?