MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Grupo de escenas

El módulo de escenas permite configurar un gran número de combinaciones para controlar grandes unidades (por ejemplo, apagar todas las lámparas de grandes zonas públicas o subir todas las persianas de edificios de oficinas).

Si activa la función Escena grupo, podrá configurar hasta 8 grupos de escenas, a cada uno de los cuales podrá asignar de forma independiente diferentes valores y ajustar parámetros específicos.

Grupo de escenas

Ajustes del grupo de escenas

Función de escena grupo

Desbloquear

 

Función de escena grupo 1

Desactivar/activar

Cada grupo de escenas tiene 8 salidas. Para cada una de ellas puede definir 6 números de escena. En cada grupo de escenas puede definir 48 escenas. Puede asignar un número de escena un total de 384 veces.

Ajustes del grupo de escenas

Grupo de escenas 1

G1: Salida 1 – 8 función

 

Desbloquear

Tipo de objeto de la salida

1 bit/1 byte/2 bytes

 

1 – 6 n.º salida 1 escena activación es

1 – 64 (0 = inactivo)

   

Valor de objeto de la salida 1

1/0

   

Tiempo de retardo para el envío

0 – 63 * 0,1 s

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?