MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Valores de salida del grupo de escenas

Puede seleccionar el tipo de objeto del valor de salida - 1 bit (conmutación), 1 byte (impulsos del contador) o 2 bytes (impulsos), el valor de objeto (0 es el valor por defecto) y asignar a cada válvula de salida (1 - 6) un número de escena para recuperar.

Si selecciona 0, la válvula sigue inactiva.

La función Tiempo de retardo para el envío permite establecer el retardo de envío necesario para cada válvula de salida, de forma que se puedan configurar secuencias de recuperación de escenas específicas para cada salida de grupo.

Grupo de escenas X

Gx: Función salida x

   

Tipo de objeto de la salida x

1 bit/1 byte/2 bytes

 

1 – 6 n.º salida x escena activación es

1 – 64 (0 = inactivo)

   

Valor de objeto de la salida x

0 – 65535

   

Tiempo de retardo para el envío

0 – 63 * 0,1 s

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?