MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Escenas

Tiene la posibilidad de vincular la ventilación con hasta cinco escenas, cuyos parámetros puede configurar de forma independiente. Para ello, utilice el objeto de 1 byte Escena

Si habilita la función Recuperación de calor en el menú Función, puede ajustar los parámetros Recuperación de calor en el submenú Escena.

Función 1

1 – 5 → Asignar escena n.º

1– 64, 0 = inactivo

Escena

Ventilador

Sin cambios

APAGADO

Baja

Medio

Alto

Recuperación de calor

Sin cambios

APAGADO

Encendido

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?