MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Bloqueo de pantalla

El bloqueo de pantalla protege el dispositivo contra los usos no autorizados. El bloqueo se ajusta con el bus. El bloqueo continuará activado incluso después de reiniciar el dispositivo.

Bloqueo general de la pantalla

Puede activar y desactivar el bloqueo de la pantalla del funcionamiento continuo. Al activarlo, puede bloquear las páginas del dispositivo. Se bloquean con el valor "1" y se activan con el valor "0".

NOTA: Una vez que la pantalla se bloquea a través del bus, NO puede desbloquearse localmente.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?