MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Ajustes de pantalla

En los Ajustes de pantalla, elige cuántas pantallas quiere utilizar para controlar el dispositivo. Puede acceder a las funciones de habitación a través de hasta 9 páginas de funciones y configurar cada una de ellas en el menú Ajustes exprés.

Ordene las pantallas por preferencia. Si activa la función Usar pantalla principal, puede establecer una de las pantallas como pantalla principal.

El siguiente ajuste es el retardo de no acción (Activar la pantalla principal después de ). Una vez transcurrido, el dispositivo vuelve a la pantalla principal. Puede ajustar el tiempo de retardo según sea necesario (por defecto = 5 s).

Ajustes de pantalla

¿Cuántas pantallas utiliza?

1 – 9

 

Posición de pantalla 1 – 9

Pantalla 1 – Pantalla 9

 

Usar pantalla principal

Activar/desactivar

   

Seleccionar pantalla principal

Pantalla 1 – Pantalla 9

   

Activar la pantalla principal después de

5 – 255 s

En el submenú Icono personalizado puede seleccionar el número de iconos y describir su función.

Ajustes de pantalla

Número de iconos personalizados

Ninguno – 30

Icono personalizado

Icono 1 – 30 ID

01 – 30

 

Descripción

20 bytes permitidos

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?