MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Desplazamiento por valor de paso

Puede establecer el valor inicial/final del desplazamiento y el tamaño del paso. Al pulsar brevemente el botón, se activa todo el ciclo de pasos.

Función x

Tipo de desplazamiento

Desplazamiento por valor de paso

Valor más bajo con

0 – 240

 

Valor más alto con

(debe ser mayor que el valor más bajo con)

1 – 250

   

Tamaño del paso

0 - 240

La dirección de desplazamiento puede ajustarse de mayor a menor (disminuciones) o de menor a mayor (aumentos). Cambia según el tamaño del paso que elija.

En el ajuste por defecto, el valor de objeto se aumenta con el valor "2" si se suelta el botón antes de que se haya agotado el tiempo de la pulsación larga.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?