MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Desplazamiento sin valor de paso

Si elige la opción Desplazamiento sin valor de paso, puede establecer hasta 10 valores diferentes para cada desplazamiento (Valor de desplazamiento). Se envía un valor con cada acción del botón (pulsación corta). Por ejemplo, si desea enviar 5 valores con el botón, pulse el botón 5 veces.

Función x

Tipo de desplazamiento

Desplazamiento sin valor de paso

Número de desplazamiento

1 – 10

 

Valor 1

0 – 255

   

..Valor 10

0 - 240

Dirección de desplazamiento: Los valores se envían uno tras otro en el orden que elija (aumento o disminución).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?