Ajuste de temperatura
Puede establecer los límites de temperatura y el valor de paso para el ajuste de la temperatura. Al pulsar un botón, el valor de consigna aumenta o disminuye en incrementos de 0,5 °C o 1 °C.
Para poder aumentar y disminuir la temperatura de este modo, debe vincular los siguientes objetos a la dirección de grupo adecuada:
-
146 FCU – Ajuste de valor nominal actual
-
164 FCU – Valor nominal de temperatura actual
El valor de consigna sólo puede modificarse hasta los límites aplicables a la unidad de control de temperatura ambiental en cuestión.
|
Controlador FCU |
Paso de ajuste de temperatura de consigna |
0,5 – 1 °C |
|
|
Temperatura mín. ajustada |
5 – 37 °C |
||
|
Temperatura máx. ajustada |
5 - 37 °C |
La temperatura mínima debe ser inferior a la máxima.
Si el usuario establece una temperatura que supera el mínimo/máximo original, esta temperatura se considera el nuevo mínimo/máximo.