MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Interfaz de usuario

La función Interfaz de usuario permite personalizar el aspecto de la pantalla y los parámetros visualizados.

Puede elegir:

  • Unidades de temperatura

  • Idioma y código PIN

  • Tema y salvapantallas

  • Nivel de luminosidad

  • Tipo y luminosidad del salvapantallas

Interfaz de usuario

Unidades de temperatura

Celsius/Fahrenheit

 

Idioma de la interfaz

Chino

Inglés

Francés

Alemán

Español

Sueco

Noruego

 

El estilo del tema de la interfaz de usuario es

1, 2, 3

   

Luminosidad en modo de funcionamiento normal/nocturno

10 – 100 %

   

Apagar la pantalla tras

0 – 255 s, 0 = inactivo

   

Utilizar salvapantallas

Activar/desactivar

   

Acceso a la pantalla

Desactivación

NOTA: Asegúrese de ajustar la opción de página de códigos en las propiedades del proyecto a UTF-8. De lo contrario, la visualización en chino (y/o caracteres especiales) no será compatible.

Puede programar el tiempo de apagado de la pantalla en reposo (Apagar la pantalla tras el parámetro). Si ajusta el valor en "0 s", podrá encender y apagar la pantalla mediante un objeto de 1 bit.

Si no quiere que la pantalla esté solo oscura cuando esté apagada, active la función de salvapantallas.

Interfaz de usuario

Utilizar salvapantallas

Marcar (sí)

Tipo de salvapantallas

Reloj

Galería

Texto definido por el usuario

 

Luminosidad en el salvapantallas

10 – 100 %

Sin cambios

   

Activar el salvapantallas tras

5 – 255 s

   

Acceso a la pantalla

Desactivación

La interfaz del salvapantallas muestra un reloj electrónico, imágenes o texto personalizado con un máximo de 18 caracteres ingleses o 6 chinos. Si hay cedillas u otros caracteres especiales en la descripción que tienen más de un carácter de un byte, el número máximo de caracteres depende del número de cedillas o de caracteres especiales.

También puede configurar el porcentaje de retroiluminación y el tiempo de retardo para activar el salvapantallas.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?