MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Salida de valor

La función Salida de valor permite enviar valores para distintos tipos de datos, tipos de datos específicos y valores definidos por parámetros.

Ajustes exprés

Función

Salida de valor

Pantalla 1

Nombre de la función

1– 8 caracteres (≤20 caracteres ingleses o 6 caracteres chinos)

Función 1

Vista previa de iconos

 
   

Icono de función

 
   

Color de la indicación del icono de función

Verde/blanco

Puede configurar un telegrama de salida diferente para cada operación. Siempre hay cinco opciones para establecer el valor:

  • 1 bit – 1.001 interruptor

  • 2 bits – 2.001 control interruptor

  • 4 bits – 3.007 control de atenuación

  • 1 byte – 5.010 contador de impulsos (0..255)

  • 2 bytes – 7.001 impulsos

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?