MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Sistema de ventilación

Un sistema de ventilación ajusta las tasas de ventilación en el tiempo o por ubicación en un edificio para responder a los parámetros seleccionados.

Además de los valores de referencia, los valores de la temperatura ambiente, la humedad del aire y el contenido de CO2 y PM2,5 pueden transferirse a través de las interfaces KNX al sistema de ventilación y tenerse en cuenta durante el control.

Los sistemas de ventilación también pueden disponer de sensores para detectar el caudal de aire, la presión del sistema o el consumo de energía del ventilador, de forma que se puedan detectar y reparar los fallos del sistema, así como cuándo es necesario realizar tareas de mantenimiento en los componentes del sistema, como la sustitución de filtros.

Ajustes exprés

Función

Sistema de ventilación

Pantalla 1

Nombre de la función

1– 8 caracteres (≤20 caracteres ingleses o 6 caracteres chinos)

Función 1

Vista previa de iconos

 
   

Icono de función

 
   

Color de la indicación del icono de función cuando el estado es ENCENDIDO

Verde/blanco

   

Color de la indicación del icono de función cuando el estado es APAGADO

Verde/blanco

Puede definir el estado del sistema de ventilación en la recuperación de la tensión del bus y después de la descarga, y seleccionar la velocidad predeterminada del ventilador una vez que la ventilación vuelva a estar conectada.

Función 1

Encendido/apagado después de la descarga

APAGADO/ENCENDIDO

 

Encendido/apagado después de recuperación de tensión

Apagado

Encendido

Antes de caída de la tensión

 

Velocidad del ventilador predeterminada después de la ventilación activada

Baja

Medio

Alto

Último estado

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?