MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Volumen

Puede seleccionar un tipo de datos de objeto de 1 bit o de 1 byte para controlar el volumen.

Función 1

Modo de regulación del ajuste del volumen

1 bit (control relativo)

1 byte (control absoluto)

Tipo de datos de objeto

Porcentaje (DPT 5.001)

Porcentaje (DPT 5.004)

 

Valor de volumen máx.

10 – 100 %

Con un objeto de 1 bit (volumen + = 1/volumen – = 0), puede cambiar el volumen un paso hacia arriba o hacia abajo (control relativo):

  • 1 = un paso hacia arriba

  • 0 = un paso hacia abajo

Control absoluto significa que ajusta el nivel de volumen en una escala arrastrando la barra por la pantalla. Puede elegir si el volumen se transmite en porcentaje (DPT 5.001) o en porcentaje (DPT 5.004) de 0–100 %.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?