MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Información meteorológica

Puede configurar la información meteorológica como velocidad del viento (en km/h o m/s) o información de 1 bit sobre sol/lluvia.

Ajustes exprés

Función

Información meteorológica

Pantalla 1

Nombre de la función

1– 8 caracteres (≤20 caracteres ingleses o 6 caracteres chinos)

Función 1

Vista previa de iconos

 
   

Icono de función

 
   

Color de la indicación del icono de función

Verde/blanco

También puede ajustar el intervalo de tiempo para solicitar el sensor externo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?