DOCA0189IT–05

Impostazioni di fabbrica

I relè di sovraccarico sono forniti con le impostazioni di fabbrica seguenti:

  • Protezione da sovraccarico termico: attivata.

  • Soglia Ir/FLA: Valore minimo Ir/FLA.

  • Modalità reset: Manuale.

  • Classe di intervento: 10E.

  • Protezione da perdita di fase: attivata.

  • Protezione da squilibrio di fase: attivata.

  • Protezione dai guasti di terra: attivata.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?