DOCA0189IT–05

Invertitore a due contattori

Descrizione dell'applicazione di reversibilità

Una coppia di contattori di inversione consente il controllo di un motore trifase in due direzioni.

Commuta l'ordine delle fasi che alimentano il motore da UVW a UWV:

  • La rotazione delle fasi è UVW: il motore ruota in avanti.

  • La rotazione delle fasi è UWV: il motore ruota indietro.

I due contattori devono essere meccanicamente ed elettricamente interbloccati per impedire che entrambi i contattori vengano chiusi contemporaneamente.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?