DOCA0189IT–05

Montaggio di TeSys Giga Contattore su base retrofit

Panoramica

Le basi retrofit sono progettate per integrare i contattori TeSys Giga nelle installazioni che utilizzano contattori TeSys F . Le basi retrofit consentono di ridurre i tempi di sostituzione e reinstallazione durante l'aggiornamento del sistema con la nuova gamma di TeSys Giga contattori . Le basi sono disponibili in tre formati di telaio.

Contattore

Base retrofit

LC1G115–225

LA9GRFB1

LC1G265–500

LA9GRFB2

LC1G630–800

LA9GRFB3

Dimensioni di montaggio

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?