DOCA0189IT–05

Installazione del coprimorsetto con barre, capocorda o estensioni del terminale

  1. Installare il coperchio posteriore del coprimorsetto sul contattore per bloccarlo automaticamente in posizione.
  2. Posizionare e inserire le barre verso l'interno attraverso la copertura posteriore del coprimorsetto.
  3. Posizionare e inserire i capocorda sui morsetti di alimentazione del contattore.
  4. Inserire e serrare le viti alla coppia corretta.
    Contattore

    Tipo di viti

    Coppia

    LC1G115–225

    Chiave a brugola

    18±1,8 N m (159±15.9 lb-in)

    LC1G265–500

    Esagono interno

    35±3,5 N m (310±31 lb-in)

    LC1G630–800

    Esagono interno

    58±5,8 N m (513±51.3 lb-in)

  5. Installare il coperchio frontale del coprimorsetto.
  6. Inserire e serrare le viti alla coppia corretta per bloccare il coperchio frontale.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?