DOCA0189IT–05

Gamma

La tabella seguente descrive la gamma di TeSys Giga relè di sovraccarico elettronici :

Codice prodotto

Campo di impostazione Ir/FLA

Montaggio diretto su contattore

LR9G115

28–115 A

LC1G115–225

LR9G225

57–225 A

LC1G115–225

LR9G500

125–500 A

LC1G265–500

LR9G630

160–630 A

LC1G630–800

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?