DOCA0189IT–05

Protezione da guasto di terra

Panoramica

La protezione da guasto di terra consente di proteggere i motori asincroni dai guasti di terra conformemente alle norme IEC 60947-4-1 e UL 60947-4-1 .

Il tipo di protezione è Classe A secondo lo standard UL60947-4-1.

La protezione dai guasti di terra può essere utilizzata per proteggere i motori asincroni trifase IE1, IE2, IE3 e IE4.

Il guasto di terra si verifica quando l'isolamento cade sul circuito di carico a causa di vibrazioni o umidità.

Impostazioni

La tabella seguente mostra la posizione del selettore a rotazione utilizzato per attivare o disattivare la protezione dai guasti di terra.

La protezione dal guasto di terra è abilitata. Ig = 0,75 Ir.

La protezione dal guasto di terra è disattivata.

Funzionamento

Il relè di sovraccarico calcola continuamente la corrente di terra Ig. Quando la corrente di terra Ig supera il 10%, il relè interviene in 1±20% s.

Reset manuale

La protezione dal guasto di terra può essere ripristinata solo manualmente. Per ulteriori informazioni, consultare Reset di sgancio.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?