DOCA0189IT–05

Risoluzione dei problemi

Installazione

Descrizione del problema

Cause probabili

Soluzione

Difficoltà di installazione del contattore su una piastra

Dimensioni di foratura non corrette o utilizzo non corretto delle viti o del perno funzione

Seguire le istruzioni di installazione del contattore Montaggio del contattore TeSys Giga su piastra.

Difficoltà di installazione del relè di sovraccarico su una piastra

Dimensione di foratura non corretta

Seguire le istruzioni di installazione del relè di sovraccarico Montaggio del relè di sovraccarico elettronico TeSys Giga su piastra.

Difficoltà di installazione dei moduli di contatto ausiliari sul contattore

Impossibile posizionare correttamente il pin guida o le funzionalità di posizionamento

Seguire le istruzioni di installazione del modulo di contatto ausiliario Installazione dei moduli di contatto ausiliari.

Funzionamento

Descrizione del problema

Cause probabili

Soluzione

Il contattore non si chiude e il LED di diagnostica sul modulo di controllo lampeggia 2 volte regolarmente

La tensione di controllo è inferiore all'80% di Ucmin

Verificare la tensione di controllo.

Il contattore avanzato non si chiude

Stato interruttore ingresso PLC non allineato con lo schema di cablaggio di controllo

Controllare lo stato dell'interruttore ingresso PLC o lo schema di cablaggio di controllo.

Il contattore non si chiude

Errore nel cablaggio del circuito di controllo

Controllare lo schema del cablaggio di controllo Modalità di controllo.

Il circuito magnetico non può chiudersi a causa di polvere o problemi meccanici

Rimuovere il modulo di controllo,Sostituzione del modulo di controllo e pulire le parti accessibili con un panno asciutto.

Se il problema persiste, contattare il rappresentante di assistenza locale Schneider Electric.

I poli non si chiudono a causa di problemi meccanici

Rimuovere i moduli di commutazione Sostituzione del modulo di commutazione e pulire le parti accessibili con un panno asciutto. Testare manualmente i moduli di commutazione per rilevare la presenza di un punto di blocco.

Se il problema persiste, sostituire i moduli di commutazione,Sostituzione del modulo di commutazione

Sgancio imprevisto del relè di sovraccarico

Errore nelle impostazioni di protezione

Controllare le impostazioni di protezione, Funzioni di protezione basate sulla corrente.

Livello di vibrazioni eccessivo sul relè di sovraccarico

Controllare l'ambiente di vibrazione.

Ampio campo magnetico nell'ambiente del relè di sovraccarico

Aggiungere una schermatura magnetica esterna attorno al relè di sovraccarico.

Il reset manuale del relè di sovraccarico non funziona

Il pulsante di Reset non è premuto completamente

Premere di nuovo il pulsante di Reset.

Moduli di commutazione del contattore

Descrizione del problema

Cause probabili

Soluzione

Impossibile rimuovere i moduli di commutazione

Vi sono ancora alcune viti serrate

Controllare che tutte le viti non siano serrate.

Difficoltà di sostituzione dei moduli di commutazione

Sequenza per la rimozione del cavo, dei moduli di contatto ausiliari, della vite telaio intermedio

Seguire le istruzioni per la sostituzione del modulo di commutazione Sostituzione del modulo di commutazione.

Modulo di controllo contattore

Descrizione del problema

Cause probabili

Soluzione

Il LED di diagnostica sul modulo di controllo lampeggia continuamente

Malfunzionamento interno del modulo di controllo rilevato

Sostituire il modulo di controllo Sostituzione del modulo di controllo

Il LED di diagnostica sul modulo di controllo lampeggia regolarmente 4 volte

Il modulo di diagnosi dell'usura remoto e la funzione di diagnosi dell'usura dei contatti non sono sincronizzati

Cambiare la posizione del pulsante di Reset sul modulo di diagnosi dell'usura remoto.

Relè di sovraccarico

Descrizione del problema

Cause probabili

Soluzione

Il LED ON del relè di sovraccarico lampeggia

Malfunzionamento interno del relè di sovraccarico rilevato

Sostituire il relè di sovraccarico.

Il motore è alimentato ma il LED ON del motore relè di sovraccarico è spento (OFF).

LED guasto

Sostituire il relè di sovraccarico.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?