DOCA0189IT–05

Identificazione con portaetichetta a innesto

Sulla parte frontale di ogni contattore e relè di sovraccarico è presente un portaetichetta a innesto. La dimensione del portaetichetta è di 8 x 18 mm (0.31 x 0.70 in.).
NOTA: Il portaetichetta di ricambio può essere ordinato con il codice prodotto LA7D903 (set di 100 portacontrassegni).

Per identificare un'apparecchiatura con un portaetichetta, procedere come segue.

  1. Sganciare e rimuovere il portaetichetta dal contattore o dal relè di sovraccarico.
  2. Scrivere il codice identificativo del contattore o del relè di sovraccarico sul portaetichetta.
  3. Reinserire il portaetichetta sul contattore o sul relè di sovraccarico.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?