DOCA0189IT–05

Principio di codifica

Il codice prodotto di Tesys Giga contattori è codificato con caratteristiche significative che spiegano il tipo di contattore, la corrente nominale a 440 Vca per la categoria di utilizzo AC-3, la tensione di controllo e il numero di poli.

Contattori per applicazioni generiche

NOTA: L'opzione tensione di controllo BEE è disponibile sui contattori avanzati LC1G115-500.

Contattori per applicazioni ferroviarie

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?