DOCA0189IT–05

Schema di cablaggio dell'alimentazione

AVVISO
CORRENTE TRANSITORIA ELEVATA
Attenersi scrupolosamente allo schema di cablaggio e alla sequenza delle fasi.
Il mancato rispetto di questa indicazione può provocare correnti transitorie elevate quando si passa dal collegamento a stella a quello a triangolo.

Avviatore per motori stella-triangolo con contattori e interruttore magnetotermico

Avviatore per motori stella triangolo con interruttore magnetico, relè di sovraccarico e contattori

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?