DOCA0189IT–05

Applicazioni di sicurezza

I contattori avanzati TeSys Giga e i contattori standard TeSys Giga possono essere utilizzati nelle applicazioni di sicurezza. In queste applicazioni fanno parte della catena di sicurezza come componenti di sicurezza e disinseriscono l'alimentazione del motore eseguendo uno stop di categoria 0 come definito da IEC 60204-1.

Sono controllati dalle uscite di un PLC di sicurezza o di un relè di sicurezza o di un interruttore di sicurezza e forniscono un monitoraggio altamente affidabile del loro stato, se necessario, grazie ai contatti ausiliari replicati.

I contatti ausiliari forniscono un'indicazione dello stato del contattore. Possono essere utilizzati per la segnalazione visiva remota, l'allarme, il blocco elettrico, l'attivazione del relè e così via.

Ogni contattore è dotato di serie di modulo di contatto ausiliario 1 NO + 1 NC. Il contatto NC del modulo di contatto ausiliario è un contatto replicato in conformità a IEC 60947-4-1 ed è collegato meccanicamente per rappresentare in modo affidabile lo stato dei contatti di alimentazione principali e laddove l'affidabilità dello stato dei contatti ausiliari è essenziale. I contatti di alimentazione principali e il contatto NC del contatto ausiliario non possono essere chiusi contemporaneamente.

Tipo di connessione: tipo a innesto.

L'uso di un contatto replicato collegato a un ingresso del PLC di sicurezza o del relè di sicurezza e letto continuamente dal sistema consente di aumentare la copertura diagnostica di questo sottosistema fino al 99%.

Sono possibili 4 schemi elettrici per eseguire l'arresto di categoria 0 in base a:

  • Tipo di contattore, avanzato o standard;

  • Modalità di controllo del contattore avanzato.

AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA
Dimensionare i componenti di comando in base alle caratteristiche del modulo di controllo contattore.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Contattore avanzato che non utilizza gli ingressi del PLC

L'interruttore di ingresso PLC del contattore avanzato è in posizione OFF.

In caso di arresto di sicurezza, i poli si aprono non appena viene rimossa la tensione di controllo dai morsetti del modulo di controllo A1-A2.

Le caratteristiche dei componenti che controllano il contattore devono essere compatibili con le caratteristiche del modulo di controllo.

Contattore avanzato che utilizza gli ingressi del PLC per il funzionamento standard e per l'arresto di sicurezza

L'interruttore di ingresso PLC del contattore avanzato è in posizione ON.

I morsetti del modulo di controllo A1-A2 consentono di alimentare l'elettronica e la bobina del modulo di controllo.

I morsetti del modulo di controllo X1-X2-X3 consentono di chiudere e aprire il contattore in condizioni di funzionamento standard o di arresto di sicurezza. In caso di arresto di sicurezza, i poli si aprono non appena il comando sui morsetti X3 è OFF. L'ingresso X3 è fail-safe.

Le caratteristiche dei componenti che controllano il contattore devono essere compatibili con le caratteristiche del modulo di controllo.

Contattore avanzato che utilizza gli ingressi del PLC per il funzionamento standard e rimuove la tensione di controllo su A1 A2 in caso di arresto di sicurezza

L'interruttore di ingresso PLC del contattore avanzato è in posizione ON.

I morsetti del modulo di controllo A1-A2 consentono di alimentare l'elettronica e la bobina del modulo di controllo.

I morsetti del modulo di controllo X1-X2-X3 consentono di chiudere e aprire il contattore in condizioni di funzionamento standard.

In caso di arresto di sicurezza, i poli si aprono non appena viene rimossa la tensione di controllo dai morsetti del modulo di controllo A1-A2.

Le caratteristiche dei componenti che controllano il contattore devono essere compatibili con le caratteristiche del modulo di controllo.

Contattore standard

In caso di arresto di sicurezza, i poli si aprono non appena viene rimossa la tensione di controllo dai morsetti del modulo di controllo A1-A2.

Le caratteristiche dei componenti che controllano il contattore devono essere compatibili con le caratteristiche del modulo di controllo.

Esempio di applicazione SIL2

SIL2, esempio di applicazione per monitoraggio protezione con

  • interruttori magnetici codificati

  • modulo di sicurezza

  • due contattori avanzati che utilizzano gli ingressi del PLC per il funzionamento standard e l'arresto di sicurezza

Numero

Dispositivo

Osservazioni

1

XCSDMP590L01M12

Due interruttori magnetici codificati con uscite antivalenti (una NA, una NC ciascuno).

2

LC1G●●●A

Due contattori avanzati TeSys Giga

La panoramica hardware non mostra i dettagli sul collegamento tra i contatti replicati dei contattori avanzati e il modulo di sicurezza.

3

XPSUS12

Modulo di sicurezza

4

Harmony XB4

Pulsante per avvio/riavvio monitorato. Questo pulsante consente di fornire il segnale per uscire dallo stato di sicurezza definito della soluzione per la catena di sicurezza; non avvia/riavvia la macchina o il processo globale.

5

ABL●●●

Alimentazione

6

M221 Logic controller

Ingresso digitale collegato all'uscita di stato del modulo di sicurezza

7

Motore

-

Per esempi di applicazione, vedere la Guida alla soluzione della catena di sicurezza.

Procedura di test per arresto di sicurezza di categoria 0

La funzione di arresto di sicurezza di categoria 0 deve essere testata a intervalli regolari, in conformità con le norme e le normative locali.

In assenza di normative locali, Schneider Electric raccomanda di eseguire una volta all'anno la procedura di test per arresto di sicurezza di categoria 0.

  1. Disinserire l'alimentazione aprendo l'interruttore o l'interruttore-sezionatore a monte.

  2. Chiudere i contattori.

  3. Premere il pulsante di arresto di emergenza.

  4. Controllare che i contattori siano aperti.

  5. Controllare che i contatti ausiliari NC dei contattori (21-22, 31-32, 61-62, 71-72) siano chiusi.

  6. Riarmare il sistema di arresto di emergenza.

  7. Chiudere i contattori.

  8. Controllare che i contatti ausiliari NC dei contattori (21-22, 31-32, 61-62, 71-72) siano aperti.

Se uno dei controlli non riesce, vedere Risoluzione dei problemi.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.