DOCA0189IT–05

Modulo diagnostico di usura remoto

Panoramica

Il modulo diagnostico di usura remoto viene utilizzato per segnalare da remoto la funzione diagnostica di usura. Può essere installato solo su contattori avanzati.

I morsetti del modulo utilizzano la tecnologia a innesto. A seconda della disposizione dei contatti, vi sono due tipi di moduli diagnostici di usura remoti:

  • LA9GRD01: 1 contatto NC

  • LA9GRD10: 1 contatto NO

Etichetta

Descrizione

A

Collegamento al contattore avanzato

B

Pulsante di sblocco

C

Morsetti di contatto di segnalazione usura

D

Pulsante di reset di diagnostica usura

Pulsante di reset

Il pulsante di reset ha due funzioni:

  • Se viene rilevata la diagnostica di usura: spostare il pulsante di Reset a sinistra dopo la sostituzione dei moduli di commutazione, per ripristinare l'indicazione di diagnostica di usura

  • Se non viene rilevata alcuna diagnostica di usura: è possibile testare il circuito di controllo modificando la posizione del pulsante di Reset. Cambia la posizione del contatto del modulo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?