Installazione dei kit di collegamento di commutazione
Questa sezione descrive la procedura di installazione dei kit di collegamento di commutazione sui morsetti di alimentazione dei contattori.
-
Posizionare la barra di accoppiamento vicino ai morsetti di alimentazione a valle dei contattori.
-
Posizionare le barre per collegare la linea ai morsetti di alimentazione a valle di uno dei contattori.
-
Inserire le viti e le rondelle attraverso la barra di accoppiamento e i morsetti di alimentazione.
-
Serrare le viti alla coppia corretta.
| Contattore |
Strumento |
Coppia |
Viti |
|---|---|---|---|
|
LC1G115–225 |
Chiave a brugola |
18 ± 1,8 N m (159 ± 15.9 lb-in) |
M8 |
|
LC1G265–500 |
Esagono interno |
35 ± 3,5 N m (310 ± 31 lb-in) |
M10 |
|
LC1G630–800 |
Esagono interno |
58 ± 5,8 N m (513 ± 51.3 lb-in) |
M12 |