DOCA0189IT–05

Installazione combinata di contattore LC1G630-800 e relè di sovraccarico su piastra

Dopo aver assemblato il contattore LC1G630-800 e il relè di sovraccarico LR9G630 (vedere Procedura di assemblaggio), eseguire la procedura indicata per montare il gruppo sulla piastra:

  1. Praticare 6 fori nella piastra. Diametro massimo del foro: 9 mm (0.35 in.)

    NOTA: per facilitare il montaggio, è possibile scaricare gli schemi di foratura JYT1902701 dal sito Web www.se.com.
  2. Inserire le due viti corte (A) a metà in diagonale sulla piastra.

  3. Posizionare il contattore e il relè di sovraccarico sulle teste delle viti corte.

  4. Serrare le due viti corte con un cacciavite PH3 alla coppia corretta.

  5. Inserire diagonalmente le due viti lunghe (B) attraverso il contattore e altre due viti per fissare il relè di sovraccarico, quindi serrarle alla coppia corretta.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.