Modalità di controllo
AVVERTIMENTO |
|---|
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA
Dimensionare i componenti di comando in base alle caratteristiche
del circuito di controllo.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni
alle apparecchiature.
|
Contattore avanzato
Con interruttore di ingresso PLC in posizione OFF
I morsetti del modulo di controllo A1-A2 consentono di controllare il contattore avanzato. Le modalità di controllo e il cablaggio di controllo sono gli stessi di un contattore standard (per i dettagli, vedere Contattore standard)
I morsetti del modulo di controllo X1-X2-X3 non sono utilizzati e non devono essere cablati.
Modalità a due fili: comando mantenuto
Modalità a tre fili: comando a impulso
Con interruttore di ingresso PLC in posizione ON
I morsetti del modulo di controllo A1-A2 consentono di alimentare l'elettronica e la bobina del modulo di controllo.
I morsetti del modulo di controllo X1-X2-X3 consentono di chiudere e aprire il contattore attraverso ordini di controllo a 24 Vcc.
I poli vengono chiusi non appena la tensione di controllo viene fornita ai morsetti del modulo di controllo A1-A2 e il comando sui morsetti X1 e X3 è attivato.
I poli si aprono non appena il comando sui morsetti X1 e X3 è disattivato o se la tensione di controllo viene rimossa dai morsetti del modulo di controllo A1-A2.
In base allo schema di cablaggio del circuito di controllo, la modalità di controllo può essere a due o tre fili (vedere Contattore standard per i dettagli).
Modalità a due fili: comando mantenuto
Modalità a tre fili: comando a impulso
Contattore standard
La tensione di alimentazione della bobina e il segnale di controllo sono lo stesso segnale e utilizzano solo un canale collegato ai morsetti del modulo di controllo A1-A2.
I poli vengono chiusi non appena la tensione di controllo viene fornita ai morsetti del modulo di controllo A1-A2.
I poli si aprono non appena si rimuove la tensione di controllo dai morsetti del modulo di controllo A1-A2.
In base allo schema di cablaggio del circuito di controllo, la modalità di controllo è di due tipi:
-
Tipo mantenuto (modalità a due fili)
- Tipo a impulso (modalità a tre fili)
Modalità a due fili: Il comando è di tipo mantenuto. I poli si chiudono e rimangono chiusi non appena il comando è attivato.
I poli si aprono e rimangono aperti non appena il comando è disattivato.
Modalità a tre fili: I comandi sono di tipo a impulso. È necessario utilizzare un contatto ausiliario NO e due componenti di comando.
I poli si chiudono non appena viene emesso un comando di impulso ON. I poli rimangono chiusi fino a un comando di impulso OFF.
AVVERTIMENTO