DOCA0189IT–05

Installazione della barra

Per installare le barre sui morsetti di alimentazione del contattorecontattore o del relè di sovraccarico , procedere come segue.
  1. Posizionare le barre sui morsetti di alimentazione del contattore o del relè di sovraccarico .
  2. Inserire le viti nelle barre e nei morsetti di alimentazione e serrare le viti alla coppia corretta.

    Contattore Relè di sovraccarico

    Tipo di viti

    Coppia

    LC1G115–225

    LR9G115-225

    Chiave a brugola

    18±1,8 N m (159±15.9 lb-in)

    LC1G265–500

    LR9G500

    Esagono interno

    35±3,5 N m (310±31 lb-in)

    LC1G630–800

    LR9G630

    Esagono interno

    58±5,8 N m (513±51.3 lb-in)

    NOTA: È inoltre possibile installare due barre per le connessioni dell'alimentazione.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?