DOCA0189IT–05

Panoramica

I Relè di sovraccarico elettronici TeSys Protect-Giga sono relè di sovraccarico termico elettronico autoalimentati con memoria termica. Sono progettati per proteggere motori asincroni trifase o monofase a 50/60 Hz.

I relè di sovraccarico TeSys Giga possono essere montati direttamente su contattori TeSys Giga delle stesse dimensioni o montati singolarmente.

Il relè di sovraccarico fornisce le seguenti funzioni di protezione basate sulla corrente:

  • Protezione da sovraccarico termico

  • Protezione dai guasti di terra

  • Protezione da squilibrio di fase

  • Protezione da perdita di fase

I relè di sovraccarico non sono compatibili con la protezione del motore CC.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?