DOCA0189IT–05

Commutazione a due contattori

Descrizione dell'applicazione di commutazione

Una coppia di contattori di commutazione contribuisce a garantire la continuità di funzionamento di un impianto e della gestione dell'energia. La commutazione avviene tra:

  • Una sorgente di alimentazione M (principale) che alimenta normalmente l'installazione.

  • Una sorgente di alimentazione S (standby) che può essere una linea in ingresso da una rete aggiuntiva o da un gruppo elettrogeno.

Le sorgenti di alimentazione sono trifase o trifase + neutro.

I due contattori devono essere meccanicamente ed elettricamente interbloccati per evitare la messa in parallelo, anche transitoria, delle due alimentazioni.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?