DOCA0189IT–05

Sostituzione del modulo di controllo

  1. Estrarre il nuovo modulo di controllo dalla confezione per la sostituzione.
  2. Inserire il modulo di controllo sul contattore.
  3. Spingere le viti che fissano il modulo di controllo sul contattore con un cacciavite.
  4. Ruotare le viti di 90° in senso orario per bloccare il modulo di controllo.
  5. Reinserire lo sportellino sul modulo di controllo.
  6. Rimontare le morsettiere di controllo.
  7. Serrare le morsettiere di controllo alla coppia corretta.
  8. Rimontare i moduli di contatto ausiliari.
  9. Sul modulo di controllo avanzato, impostare l'interruttore ingresso PLC nella stessa posizione del modulo di controllo rimosso.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?